欢迎访问 Caterpillar Inc. 的网站。除非 Caterpillar 对任何网站另有规定,否则本使用条款(下称本“使用条款”)包含对 Caterpillar 网站(下称“站点”或“各站点”,包括 www.cat.com 和 www.caterpillar.com;Caterpillar 及其子公司运营的所有联网网站,以及由各站点或通过各站点提供的所有数据、文本、图形、用户界面、可视界面、照片、商标、徽标、声音、音乐、图片和计算机代码(下称“内容”))的访问和使用进行约束的条款和条件。本使用条款是您或您代表的实体(下称“您”)与 Caterpillar Inc.(在特拉华州注册的公司,办公地址为 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219)以及我们可能向您提供任何站点的子公司(下称“Caterpillar”、“我们”、“我方”或“我司”)之间的协议。只有在您完全接受本使用条款的所有条款和条件且不作任何修改的前提下,Caterpillar 才会授予您访问和使用各站点的权限。
您访问或使用任何站点即表示,您同意受本使用条款中所有条款和条件的约束,同时也表示您已获得授权访问和使用各站点,能够合法地签署本使用条款,并且具有法定的权力来约束您代表的任何实体。如果您不同意本使用条款或任何后续修改,请勿访问、浏览或以任何其他方式使用该站点。
我们保留酌情决定随时更新或修改本使用条款的权利。当发布对本使用条款的任何更改之后,如果您继续访问和使用各站点,则构成您接受本使用条款的最新版本。您随时可以通过以下网址查看本使用条款的最新版本:www.caterpillar.com/zh/legal-notices.html。
Caterpillar 可以使用任意站点作为 Caterpillar 及其子公司所运营的众多联网网站(下称“联网站点”)的入口。即使与本使用条款相冲突,其他或不同的条款和条件也可能适用于某些联网站点。如果适用,相关联网站点上将发布此类其他或不同的条款和条件。如果联网站点实施了其他或不同的条款和条件,当与本使用条款发生冲突时,应以该联网站点上的规定为准。除非在本协议中明确补充或替换,否则本使用条款适用于所有联网站点并制约您对这些站点的使用。
您只能根据本使用条款来访问和使用各站点。您需严格遵守与各站点的访问和使用相关的所有法律、规章、法规和 Caterpillar 政策,包括适用于网络行为、网络内容以及美国和您所在国家/地区的数据出入境的相关法律、规章和法规。各站点仅限年满十八(18)周岁及以上人士使用。18 岁以下人员以任何方式使用或访问各站点均被严格禁止,并且违反了本使用条款。此外,您不得:
除本使用条款“许可证授予”标题下明确说明的范围外,您同意并承认:
Caterpillar 授予您有限、非独占、不可转让、不可让渡的许可(无再许可权),以便仅出于合法的内部商业目的以及符合本使用条款的其他目的以商业上合理的方式访问和使用各站点。您不得:
Caterpillar 尊重所有版权所有人的权利,有鉴于此,Caterpillar 已采取并实施了将侵犯版权所有人权利的材料从其站点中删除的政策。如果您认为您的作品被复制且构成了版权侵犯,请根据《数字千年版权法》17 U.S.C. § 512 中《在线版权侵权责任限制法》,向 Caterpillar 的版权代理提供以下所有所需信息:
如需就各站点上的或关于各站点的侵犯版权行为提出索赔,请通过以下信息通知 Caterpillar 的版权代理:
请勿借助各站点提交您认为具有专有性质的信息。除非在使用条款中针对您通过联网站点进行的交易另行明确规定,或者在您与 Caterpillar 签订的对您具体使用联网站点适用的书面协议中另行明确规定,否则您提交的任何材料将被视为对 Caterpillar 的贡献,可由其将来自行决定予以使用,无论提交中是否声明了任何专有权或权利保留。因此,您同意您以通过电子邮件发送、向 Caterpillar 提交或在该站点发布的方式提供的任何材料(包括但不限于问题、评论、建议、观点、计划、说明、绘图、独创或创造性材料或其他信息)均为非保密信息(受 Caterpillar 隐私政策的约束),且应成为 Caterpillar 的独有财产。Caterpillar 应拥有包括所有知识产权在内的专有权,并应有权出于包括商业或其他目的在内的任何目的不受限制地使用这些材料,而无需向您确认或对您进行补偿。向 Caterpillar 提交任何材料(包括通过任何论坛或互动专区发布材料)即表示,您不可撤销地放弃此等材料中的所有“道德权”,包括署名权和完整权。如果您选择通过与各站点或 Caterpillar 产品和服务相关的评论、问题、建议、想法或类似方式直接回应 Caterpillar,则意味着您同意将此类信息视为非保密信息,并且 Caterpillar 没有义务进行回应,且可以不受限制地自由复制、使用、公开以及向他人分发此类信息,包括但不限于利用这些信息进行产品开发、制造和营销。
访问或使用任何站点即表示,您确认您已收到适用于此站点的特定隐私通知(可从站点获取)和 Caterpillar 全球数据隐私声明(https://www.caterpillar.com/zh/legal-notices/dataprivacy.html),并且您理解并承认,我们将按照这些隐私通知和隐私声明(统称为“隐私政策”)收集、共享和处理您的个人信息。
有关 Caterpillar 无障碍声明的信息,请访问:https://www.caterpillar.com/en/legal-notices/accessibility-statement.html
各站点可能不时含有讨论论坛和互动专区。在不限制本使用条款的任何其他规定的情况下,使用这些论坛或互动专区即表示,您同意不会作出以下任何行为:
对于由您或任何第三方发布或上载的任何用户材料,或您可能遇到的任何错误、中伤、诋毁、诽谤、遗漏、虚假消息、淫秽、色情或亵渎,Caterpillar 不承担任何责任。作为交互式服务(如果有)提供商,Caterpillar 仅是一个论坛,不对其用户提供的任何声明、陈述或用户材料负责。Caterpillar 可以使用用户材料就我们的产品或服务与您联系。我们将根据隐私政策使用用户材料。您承认、声明并同意,任何用户材料均为自愿提供,并非保密或专有材料,且您的用户材料不会使您与我们之间建立关系。您授予 Caterpillar 及其次级被许可方全球性、免版税、非排他性、可转让、永久性和可撤销的许可,以使用、分发、传输、复制、修改、发布、翻译、公开操作和展示您的用户材料及创建其衍生作品,除非适用法律或本使用条款另行禁止。您放弃就您的任何类型的用户材料索取任何补偿的权利。您声明并保证,您拥有所有必要的权限授予本节所述的权利,且我们使用用户材料不违反任何法律。
Caterpillar 有权但没有义务监视与其论坛和互动专区相关的任何活动和用户材料。Caterpillar 可能会调查被举报的任何违规情况或投诉,并视情况采取任何适当措施。此类措施可能包括但不限于发出警告、暂停或终止服务和/或删除所发布的用户材料。Caterpillar 保留删除、屏蔽或编辑任何违反这些条款或令人反感的用户材料的权利,并且拥有绝对酌情权。如果您想针对我们的站点或数字产品上的内容提出疑虑、投诉或询问,请联系 Caterpillar 商业惯例办公室:BusinessPractices@cat.com。
您同意我们可以根据隐私政策就您提供给各站点的所有信息,包括但不限于通过使用各站点而收集或提交的信息(“使用情况数据”),采取任何行动。您同意,Caterpillar 可以通过使用各站点从您的设备收集使用情况数据并加以使用。此类使用情况数据可能包括但不限于关于您的设备、其操作系统和应用软件的技术信息、设备使用情况、网站使用情况,以及针对您使用各站点而定期收集的网络提供商的信息。Caterpillar 可以根据隐私政策(位于 https://www.caterpillar.com/en/legal-notices/privacy-notice.html)所述,将此类信息用于其业务
您应对您上载或传输至任何站点(包括任何站点的论坛或互动专区)的任何消息或其他用户材料自行负责。
通过我们的任何社交媒体渠道提交内容,即表示您特此同意社交媒体条款(位于 https://www.caterpillar.com/zh/legal-notices/social-media-photo-video-terms-conditions.html,并且特此通过引用并入本协议)。
各站点以及 Caterpillar 通过任何站点发行的任何文档可能包含与将来的事件和预期相关的陈述,因此属于《1995 年私人证券诉讼改革法》中界定的前瞻性陈述。本协议中所述诸如“相信”、“估计”、“将要”、“将”、“会”、“预计”、“预期”、“计划”、“规划”、“打算”、“可能”、“应该”或其他类似的词语或语句通常都表示前瞻性陈述。除历史事实以外的所有其他陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于涉及展望、规划、预测或趋势描述的陈述。此类陈述不保证未来表现,我们也没有义务更新我们的前瞻性陈述。Caterpillar 的实际情况可能会与我们前瞻性陈述中明示或暗示的情况有较大差别,它取决于各种因素的影响,包括但不限于:(i)全球经济形势和我们所服务的行业和市场的经济状况;(ii)政府的货币政策或财政政策,以及在基础设施方面的支出;(iii)商品或零部件价格上涨、我们的产品需求波动或原材料及零部件产品(包括钢材)的供应短缺;(iv)我们以及我们的客户、代理商和供应商使用和管理流动资金的能力;(v)政治和经济风险以及不稳定性,包括国内或国际冲突以及民间骚乱;(vi)我们和 Cat Financial 在以下方面的能力:保持信贷评级、避免大幅增加贷款成本和进入资本市场;(vii)Cat Financial 的客户的财务状况和信贷价值;(viii)利率或市场流动性变化;(ix)融资服务法规变动;(x)未能通过收购和剥离资产实现预期收益,包括收购 ERA Mining Machinery Limited 和将 Bucyrus International, Inc. 分销业务剥离给我们独立的代理商;(xi)全球贸易和投资政策;(xii)我们产品和服务的市场接受度;(xiii)竞争环境发生的变化,包括市场份额、定价以及销售地域和产品组合;(xiv)成功实施产能扩张项目、成本降低方案和效率或生产力方案,包括 Caterpillar 生产体系;(xv)代理商或原始设备制造商的库存管理决策和采购方式;(xvi)环境法律和法规的合规性;(xvii)被指控或确实违反了贸易或反腐败法律或法规;(xviii)其他税务支出或风险;(xix)货币波动;(xx)我们或 Cat Financial 的财务契诺合规性;(xxi)养老金计划支付义务增加;(xxii)工会争端或其他劳工问题;(xxiii)重大司法流程、索赔、诉讼或调查;(xxiv)如果实施碳排放法规和/或规章,可能需要遵守合规要求;(xxv)会计标准发生变化;(xxvi)未遵守或违背信息技术安全;(xxvii)自然灾害导致的不利影响;以及(xxviii)我们最近提交给美国证券交易委员会的 Form 10-K 中标题为“管理层讨论和分析”和“风险因素”的部分中详细说明的其他因素。
除非截至新闻稿发布之日,否则不能认为 Caterpillar 发行的新闻稿中所含的内容具有准确性或时效性。Caterpillar 无意更新新闻稿中的信息,且明确否认有任何此类义务。如果新闻稿中所含的任何信息属于前瞻性内容,则这些信息符合前瞻性陈述的“安全港”规则,并可能存在重大风险。
CATERPILLAR 及其董事、高管、员工、供应商、代理商、关联方、代理和许可方(下称“CATERPILLAR 各方”)对因您使用任何站点或内容而导致的任何损害不承担任何责任。您明确理解并同意:(a)各站点和内容按“原样”和“可用性”提供,且可能"存在各种错误",您应承担对于令人满意的质量、性能、准确性和努力程度的全部风险;(b)在适用法律允许的最大范围内,Caterpillar 各方不提供任何明示、暗示、法定或其他形式的声明、保证或条款,包括但不限于(1)对所有权、适销性、特定用途适用性、精工细琢、准确性、安心享有权、无妨碍性、无留置权和非侵权性的保证;(2)因交易习惯和商业惯例产生的保证;(3)与各站点和内容的安全性、可靠性、时效性和性能相关的保证;(4)对您访问和使用各站点或内容符合您的要求、不会中断或者无错误的保证;以及(c)您在访问或使用各站点及其所提供的内容时应自行判断并自担风险,对于因此类访问或使用而造成的任何计算机系统损坏或数据丢失,您也应自行承担责任。尽管您使用各站点和内容,也不论它们提供了有关设备运行、维护或性能状态的何种信息(无论是否准确),您应对设备的适当操作、支持和维护自行承担责任和风险。所有保证均不超过本使用条款中明确授权的保证范围。
在任何站点上呈现或通过任何站点呈现的信息,包括文本、图像和链接,均由 Caterpillar 仅为了您的便利而按“原样”提供,不附带关于一般信息用途的任何保证,也不构成任何建议。我们不保证此类信息的准确性、完整性或有用性。您依赖于此类信息完全由您自担风险。我们不承担因您或各站点的任何其他访问者或可能获悉任何内容的任何人依赖于此类材料而引起的责任。内容会定期更新,包括基于与各站点用户之间的互动进行更新,但不一定完整或最新。各站点上的任何内容在任何时间都可能过时,且我们没有责任更新此类材料。Caterpillar 对各站点或其引用或链接的其他文档中出现的错误或遗漏不承担任何责任。任何站点都可能包括技术或其他方面的不准确之处,并且此处所提及的所有产品或服务并非在所有地区都可获得。信息会定期更改,Caterpillar 可能会随时更改任何站点中所述的产品或服务。在依据此处包含的任何信息进行决策之前,请联系当地的 Caterpillar 代理商以获取详细信息。
在任何情况下(包括疏忽),CATERPILLAR 各方对您或第三方(包括任何客户)遭受的任何损失概不负责,包括但不限于因本使用条款或您访问、使用、不当使用或无法使用任何站点或内容而引起、招致或产生的间接、附带、特殊、惩罚性、示范性、第三方或结果性损害(包括由于商业利润损失、业务中断、数据丢失、商业信息丢失、病毒感染、系统中断等原因造成的损害),即使 CATERPILLAR 已被告知有发生此类损害(包括第三方造成的损害)的可能性也是如此。本节所述的损害排除不影响本使用条款下提供的任何补救,并在此类补救未能实现其根本目的或因其他原因而被视为不能执行时仍有效。无论损害是否因违反合同或保证、疏忽或任何其他诉因而引起,在适用法律不禁止此类排除和限制的范围内,此类限制和排除均适用。在任何情况下,对于您在合同、严格责任、侵权行为(包括疏忽)或其他事由中遭受的全部损害、损失和诉因,CATERPILLAR 承担的总赔偿责任不超过您在最近截止的月份内由于访问或使用相关站点和内容而向 CATERPILLAR 支付的金额。CATERPILLAR 各方对您的所有损害承担的赔偿责任在任何情况下均不超过一百美元(US$100.00)。即使本协议中的任何有限补救未能达到其基本目的,本节的限制规定仍然适用。
某些法律不允许限制默示保证或排除或限制某些损害。如果此类法律适用,上述部分或全部免责声明、排除或限制可能不适用于您,您可能对此规定的内容拥有额外的权利。
对于任何第三方对 Caterpillar 各方提出的,因您(a)使用任何站点(包括您可能发布或上载到任何互动论坛的任何消息、用户内容、用户材料或其他材料)、(b)违反本使用条款或(c)违反任何法律法规或侵犯第三方权利而导致的、引起的或相关的任何及所有索赔、诉讼、要求或其他法律程序,您同意对 Caterpillar 各方作出赔偿、为其抗辩并使其免责。您应承担所有成本、损害赔偿和支出,包括但不限于因任何此类索赔、诉讼、行动、要求或其他程序而导致 Caterpillar 各方被判定承担或实际产生的合理律师费及其他费用。
Caterpillar 可随时出于任何原因自行决定终止您的用户名和密码以及您访问或使用各站点和内容的权利。如果您违反本使用条款或未能遵守本使用条款中所述的任何限制,则本使用条款中授予的许可将自动终止,无需 Caterpillar 采取进一步的行动。当出于任何原因终止本使用条款时,您应全面停止使用各站点和内容。本使用条款终止后,“无保证”、“责任限制;补救”、“赔偿”、“进出口合规性”、“合同诉讼时效”、“争议解决和强制仲裁”以及“法律选择;可分割性”标题下的条款仍然有效。
我们保留在不通知的情况下随时自行决定更改任何及所有站点和内容的权利,包括删除任何站点和内容。我们可能会通过以下方式通知您本使用条款的变更:(1)电子邮件或(ii)在各站点上发布通知(位于 www.caterpillar.com/zh/legal-notices.html)。当各站点推出新版本或增强版本时,我们可能会要求您更新当前版本的相关软件。除非 Caterpillar 另行明确声明,否则各站点、内容和服务的任何新版本或增强版本均受本使用条款的约束。
您同意以电子方式接收所有通讯、协议、文件、收据、通知和披露(统称为“通讯”)。我们可能会通过以下方式向您提供通讯:通过各站点进行发布,向您提供的电子邮箱地址发送电子邮件,向您提供的手机号码发送短信或留言,或通过任何其他合理的方式。您应保留所有通讯的副本。如果您对任何通讯有任何疑问,可写信至以下地址联系我们:Caterpillar Inc., 5205 N. O'Connor Boulevard, Suite 100, Irving, TX 75039,收件人:副总法律顾问 — 商业、法律服务、法律、安全与公共政策。您进一步同意,您在使用各站点时,或在访问任何协议、确认、同意、条款、披露或条件或进行任何相关交易时使用键盘、鼠标或其他设备选择项目、按钮、图标或执行类似操作,即构成您签名、接受和同意,与您的亲笔签名具有同等效力。您进一步同意,无需通过认证机构或其他第三方验证确立您的电子签名的效力,且缺少此类认证或第三方验证不会影响您的签名或您与我们之间产生的任何合同的可执行性。如果您注册加入一个或多个 Caterpillar 短信计划,您特此同意短信条款和条件(位于 https://www.caterpillar.com/zh/legal-notices/sms-terms-and-conditions.html,且通过引用并入本协议)。
各站点可能包含指向其他独立第三方网站或资源(下称“链接站点”)的链接。我们提供此类链接站点仅为您便利之用。此类链接站点不受 Caterpillar 控制,Caterpillar 对此类链接站点的内容(包括此类链接站点上包含的任何信息或材料)既不负责,也不提供背书。您需要自行独立判断与这些链接站点的交互。
当您获得或使用由或通过 Caterpillar 的客户、赞助商、合作伙伴、奖励合作伙伴或其他第三方合作伙伴提供的第三方内容、第三方软件或商品和服务时,可能受其他可能适用的条款和条件的约束。我们对此类站点或资源的内容没有控制权,且不为其负责,也不对因您使用它们而引起的任何损失或损害负责。如果您决定访问各站点链接的任何第三方网站或资源,您将自行承担全部风险,并且受此类网站的使用和隐私政策之条款和条件的约束,且您应阅读并理解此类条款和条件。各站点中的任何第三方名称、徽标、产品和服务名称、设计和标语均为其各自所有者的商标。
您承认并同意,Cat 代理商是独立拥有和运营的,并非 Caterpillar 的代理人。本网站可能包括定制“电子网站”的链接,这些电子网站基于各 Cat 授权代理商所提供的输入和数据,提供针对该代理商的信息,例如:http://parts.cat.com/altorfer。电子网站还可允许用户从相应的代理商处购买 Cat 产品和某些非 Cat 产品。各代理商均有权且可以单独针对在所述代理商电子网站上购买此类产品的任何客户确立要求。此类电子网站是符合这些条款的链接网站。各代理商向您销售 Cat 产品时所依据的销售条款(包括价格)由各代理商独立设定,您承认并同意,Caterpillar 对此类销售条款(包括价格)没有控制权,并且 Caterpillar 不应承担与此类销售相关的任何责任或义务,除非 Caterpillar 当时适用的已发布保证声明中另有规定。通过电子网站从代理商处购买产品,即表示您确认该购买订单将由代理商而非 CATERPILLAR 执行。与上述订单相关的处理、运送、退货和客户服务由代理商而非 CATERPILLAR 负责。从代理商处购买的任何上述产品只能根据销售代理商的退货政策退给销售代理商。在适用法律允许的最大范围内,CATERPILLAR 对在电子网站上购买的任何产品不承担任何责任或义务。
除非美国法律和获取站点、内容和服务时所在司法管辖区的法律授权,否则您不得使用或以其他方式出口或再出口各站点或内容。具体包括但不限于,不得将各站点和内容出口或再出口(a)到任何美国禁运国家/地区或(b)给美国财政部的特别指定国民名单或美国商务部的禁止人士名单或实体名单上的任何人。您声明并保证,您对各站点和内容的访问和使用不违反任何此类法律,并且您不在任何此类国家/地区或任何此类名单中。您还同意,您不会出于美国法律禁止的任何目的使用任何站点或内容,包括但不限于开发、设计、制造或生产核武器、导弹或者化学或生物武器。
各站点和内容属于 48 C.F.R. §2.101 所定义的“商业项目”,包含 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202 所定义的“商业计算机软件”和“商业计算机软件文档”。根据 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202-1 至 227.7202-4(根据适用情况),将为美国政府最终用户授权商业计算机软件和商业计算机软件文档(a)仅作为商业项目以及(b)仅具有根据此处条款和条件授予所有其他最终用户的权利。
您同意,尽管有任何相反的法令或法律规定,因本使用条款而引起或相关的任何索赔或诉因的诉讼时效为此类索赔或诉因发生后十二(12)个月,此后将永久失效。
您和 CATERPILLAR 承认,与您使用各站点或内容、此类站点销售或分销的任何产品或服务相关的或因本使用条款而引起或相关的所有争议、索赔和分歧,将通过具有约束力的仲裁而非法院来解决,但如果您的索赔符合条件,您可以向小额索赔法院提出索赔。《联邦仲裁法案》和联邦仲裁法适用于本使用条款。
要开始仲裁程序,您必须发送一封仲裁申请函将您的索赔上报给:首席法务官,Caterpillar Inc., 5205 N. O'Connor Boulevard, Suite 100, Irving, TX 75039。仲裁将根据美国仲裁协会(AAA,American Arbitration Association)商业仲裁规则和调解程序在伊利诺斯州芝加哥进行。您的仲裁请求必须在上述“合同诉讼时效”下的规定期限内盖上邮戳。在任何情况下,如果基于此类争议提起法律或衡平法程序已超过适用的诉讼时效,则不得提起或允许提起仲裁请求。
我们双方同意,任何争议解决程序都将仅基于个体进行,而不是集体诉讼、合并诉讼或代表诉讼。如果出于任何原因,通过法院而非仲裁审理索赔,我们双方将放弃任何陪审团审判权利。我们双方还同意,您或我们都可以向法院起诉,以禁止侵权行为或其他对知识产权的不当使用。
仲裁小组应由 Caterpillar 与您共同指派的一名人员组成。此人员应(i)从 AAA 的潜在仲裁员名单中选出;(ii)在争议涉及的领域内拥有至少 10 年的经验;(iii)在争议涉及的诉讼和仲裁领域具有 10 年的律师经验。如果 Caterpillar 和您在收到仲裁申请后的 15 个工作日内未共同约定仲裁员,应由 AAA 的管理办公室挑选仲裁小组人员。该办公室应在收到本使用条款的任何一方的通知后 5 天内选出一名符合本段所述要求的仲裁员。该仲裁员应在其任命后尽快呈递裁决,并且必须遵循本使用条款的规定。
此仲裁协议应明确规定可在任何具有管辖权的法院强制执行。仲裁员依据任何仲裁呈递的任何裁决应为最终裁决且对各方有约束力,并且根据适用法律在任何具有司法管辖权的法院做出判决。
任何仲裁或诉讼程序中败诉的一方应向胜诉的一方补偿所有成本、费用及支出,包括但不限于,胜诉的一方产生的合理的律师费。
本使用条款应受美国伊利诺斯州法律管辖(排除在其法律冲突原则下可能适用的法律)。各方服从于该地区法院的专属管辖。如果本使用条款的任何规定或其应用由具有适当管辖权的法院认定为无效或不可执行,则此等无效或不可执行不应影响本使用条款的其他规定,且所有其他规定应仍具有充分的效力并依照能够尽可能合理地实现各方意图的方式予以解释。各方进一步同意,将任何此等无效或不可执行的规定替换为旨在于适用法律允许的范围内能够实现此等无效或不可执行的商业目的和意图的有效且可执行的规定。《联合国国际货物销售合同公约》的法律不适用。
我们承认您可能从世界上的任何司法管辖区获取对任何站点的访问权,但我们没有实际的能力来阻止此等访问。各站点被设计为遵守美国伊利诺斯州的法律。如果任何站点上的任何内容、用户内容或用户材料,或您对任何站点的使用,违反了您在访问时所在地区的法律,则您不适合访问该站点,且我们要求您不要使用该站点。您有责任了解所在司法管辖区的法律并遵守此类法律。
本使用条款(在适用范围内包括适用于任何特定联网站点的任何附加条款和条件以及适用于包括移动应用程序在内的任何相关软件的最终用户许可协议)构成您与我们之间有关各站点和内容的完整协议,并取代和替换先前的所有协议。本使用条款中的节标题仅为方便之用,没有法律或合同效力。您直接或间接做出或发布的任何报价、要约、确认、发票或类似文档的条款和条件,无论怎样标示,均不适用。
如果本使用条款的任何规定被具有适当管辖权的法院或仲裁员认定为不合法、无效或不可强制执行,此类规定应尽可能按照接近各方意图的方式进行解释,且所有其他规定应继续保持完整效力。
任何一方未行使和延迟行使本协议项下的任何权利或权力不构成免除该等权利或权力,单次或部分行使本协议项下的任何权利或权力不排除进一步行使该等权利或权力或本协议项下的任何其他权利。
我们可以随时将本使用条款下的权利和义务转让和委托给任何一方,无需通知您。如果您要转让或委托您的权利或义务,必须事先获得 Caterpillar 的书面同意,且 Caterpillar 可以自行决定是否同意。
如果您对本使用条款有任何疑问,请写信至 Caterpillar Inc., 5205 N. O'Connor Boulevard, Suite 100, Irving, TX 75039,收件人:副总法律顾问 — 商业、法律服务、法律、安全与公共政策。